结果:找到"单片机 单片机晶振 外部晶振",相关内容1000条
- 最简单的测试晶振是否起振的方法
- 导致贴片晶振或者圆柱晶振不起振的原因有不少,例如接触到液体,表面有杂质,电容匹配不适,老化,材料劣质等原因。如果晶振不起振的话,产品相当于毫无用处,所以要区分产品用不了是石英晶振的因素,还是其他电子元器件的问题,就要先确定是否石英晶体谐振器起振,扬兴晶振给大家分享几个最简单的方法,看完你就懂!1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振起振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-03 10:29:00
- 硬件工程师必看!贴片晶振电路图7个设计要求
- 硬件工程师是不是遇到过这些晶振电路设计问题?布线、电容匹配、防干扰等等。扬兴晶振厂家给大家提供几点贴片晶振原理图基础设计要求,满足以下几大要求,基本上就可以设计出合适的SMD晶振原理图!1、在PCB设计是,石英晶体的外壳必须接地,可以防止晶振的向往辐射,也可以屏蔽外来的干扰。晶振下面要铺地,可以防止干扰其他层。因为有些人在布多层板的时候,顶层和底层不铺地,但是建议晶振所在那一块铺上地。2、贴片晶振电源去耦非常重要,建议加磁珠,去耦电容选三个,容值递减。时钟输出管脚加匹配,具体匹配阻值,可根据测试结果而定。3、晶振底下不要布线,周围5mm的范围内不要布线和其他元器件(有的书是建议300mil范...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片晶振 晶振 晶振电路图 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-07-11 11:21:00
- 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
- 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振石英晶振 晶振停振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
- 掌握贴片晶振的六点选用原则,选型不迷路!
- 电子工程师在晶振选型时是不是也会陷入迷茫,不知道选用的晶振能否适用于产品的适用。我们都知道,晶振的作用就是构成振荡电路,产生电器工作需要且频率稳定的振荡信号,用于控制电器正常工作。但在实际中一定要根据振荡电路的类型选配合适的晶振,否则将因晶振使用不当或选用错误造成电器工作异常或不能工作。选用贴片晶振应遵循以下6点原则。1、表面观看。看贴片晶振外壳标记文字是否清晰规范、是否存在裂痕、引脚上是否已经焊过锡,如果从外表上发现了晶振出现瑕疵,就不应该使用。2、选择型号。选用的贴片晶振看清外壳的型号标记,型号表明了晶振的多项参数性能,如果晶振型号选择不当,将导致产品应用不匹配,不能正常工作。3、选择谐...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片晶振 晶振 晶振选型 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-11 14:52:00
- 单片机内外部晶振,有什么区别?
- 被誉为微型计算机系统-单片机它与晶振有什么联系会有什么样的工作原理单片机内外晶振有差异吗#01单片机晶振的作用单片机是指一个集成在一块芯片上的完整计算机系统。尽管它的大部分功能集成在一块小芯片上,但是它具有一个完整计算机所需要的大部分部件:CPU、内存、内部和外部总线系统,目前大部分还会具有外存。单片机晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的石英晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。单片机晶振提供的时钟频率越高,那么单片机运行速度就越快,单片机接的一切指令的执行都是建立在晶振提供的时钟频率。#02单片机晶振电路原...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 单片机晶振 外部晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-01-25 17:24:00
- 晶振选型推荐!伺服电机适合什么晶振?
- 一、伺服机与晶振联系伺服电机是工业机器人最核心的部件之一,指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,将电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,那么产生的数字信号,需要晶振来提供稳定的频率脉冲信号源,保障整个伺服系统的高效运作。工业机器人能够准确做出决策的能力,与精密电子元件紧密相关的,因此晶体振荡器的高精度、高稳定等性能,直接影响到伺服电机设备的功能,选择一款与之相匹配的晶振元件非常重要。二、晶振的选择性现在大部分伺服驱动器都具备参数记忆,分析功能和故障自诊断的功能,未来的伺服随着科技的进步和研发,智能化的趋势会更加明显,对晶振的选择要求也会...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振选型 伺服电机 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-01-25 16:59:00
- 晶振停振竟然受这些原因引起!
- 在产品的生产过程中,很多的人都会遇到晶振不振或是停振的现象,又不知从何下手,更是一头雾水,又不知道问题出现在什么地方,下面就给大家讲解一下导致晶振不振乃至停振的主要原因分析。原因分析:1.当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。2.在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振;3.由于晶体在剪脚和焊锡的时候容易产生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振;4.由...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 晶振 晶振停振 晶振停振原因 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:19:00
- 有源晶振和无源晶振能够互换吗?
- 晶振有多种,最常见的分为有源跟无源。虽然有源晶振跟无源晶振有差别,但是,都是晶振,能不能再同一个电路中互换呢?答案是可以的。有源晶振 首先要了解,有源晶振跟无源晶振的差别,有源晶振由石英晶体加震荡片组成的,也称为晶体振荡器。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,连接方式也简单。有源晶振脚位接法为:1脚悬空,2脚接地,3脚输出,4脚电压。无源晶振 无源晶振也称为晶体谐振器,晶振脚位通常以2脚跟4脚居多,无源晶振在电路中需要借助外部电路起振,自身无法起振。无源晶振一般都是接入两个脚,虽然有一些无源晶振有四个脚,但是接入电路时还是跟两脚的无源晶振一样。无源晶振加上外部电路...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 贴片无源晶振 晶体谐振器 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-24 17:23:00
- STM32单片机扩展外部SRAM
- 当我们使用的电脑运行过程中比较卡的时候,可以通过给电脑加装内存条来改善电脑的性能。我们可以给单片机外加和内存条效果一样的SRAM芯片来提升单片机的性能。下面以STM32单片机来讲解一下来扩展外部SRAM。原理:给STM32芯片扩展内存与给PC扩展内存的原理是一样的,只是PC上一般以内存条的形式扩展,内存条实质是由多个SRAM芯片组成的通用标准模块,而意法半导体MCUSTM32直接与SRAM芯片连接。IS62WV51216的管脚总的来说大致分为:电源线、地线、地址线、数据线、片选线、写使能端、读使能端和数据掩码信号线。ISSIIS62WV51216ALL/IS62WV51216BLL是高速8M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32单片机,外部SRAM,单片机,外扩SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-07 16:10:00
- 单片机晶振的两个电容的作用
- 这两个电容叫晶振的负载电容,分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十皮发。它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,一般订购晶振时候供货方会问你负载电容是多少。晶振的负载电容=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C式中Cd,Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容)+△C(PCB上电容)经验值为3至5pf。各种逻辑芯片的晶振引脚可以等效为电容三点式振荡器。晶振引脚的内部通常是一个反相器,或者是奇数个反相器串联。在晶振输出引脚XO和晶振输入引脚XI之间用一个电阻连接,对于CMOS芯片通常是数M到数十M欧之间.很多芯片的引脚内部已经包含了这个电阻,引脚外部就不...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 晶振 单片机 电容 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-22 19:45:00
返回